自托管 oak-agent
oak-agent 服务可以自托管在 amd64 和 arm64 Linux 机器上。 自托管 oak-agent 需要在主机上安装 Docker 和 systemd。安装
Command Line
1curl -fsSL https://oakagent-releases.luxonis.com/self-hosted/stable/install-oak-agent.sh | sudo bash -s -- -y --password linux123用法
oakctl device list 来查找安装了 oak-agent 的主机:Sh
1oakctl device list
2+---+------------------+--------------------------------+----------------------------------------+------------------------+---------------+-------------------+
3| # | Serial Number | Device | Connection | OS | Agent Version | Setup |
4+=============================================================================================================================================================+
5| 1 | 0e40028535f13370 | Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 | 10.12.11.231, 10.12.102.35, 172.17.0.1 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 0.21.0 | Setup (unadopted) |
6+---+------------------+--------------------------------+----------------------------------------+------------------------+---------------+-------------------+systemd 管理服务:启用 oak-agent
Sh
1sudo systemctl enable oak-agent禁用 oak-agent
Sh
1sudo systemctl disable oak-agent在没有 OAK 设备的情况下构建 OAK 应用
oak-agent 可用于在没有 OAK4 设备的情况下构建 OAK 应用。这对于 CI 或在单独的 Linux 主机上准备 .oakapp 包非常有用。如果您之后想将构建的应用安装在 OAK4 设备上,自托管代理必须运行在 arm64 Linux 机器上。示例:在自托管 oak-agent 上构建 UVC C++ 示例并将其安装在 OAK4 设备上
Raspberry Pi 5 作为自托管 oak-agent 主机,并使用 OAK4 设备作为部署 目标。在 Raspberry Pi 5 上安装自托管代理
使用 上面的安装命令。
列出可用设备并将 oakctl 连接到自托管代理
Sh
1oakctl device list
2+---+------------------+--------------------------------+----------------------------------------+------------------------+---------------+-------------------+
3| # | Serial Number | Device | Connection | OS | Agent Version | Setup |
4+=============================================================================================================================================================+
5| 1 | 0e40028535f13370 | Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 | 10.12.11.231, 10.12.102.35, 172.17.0.1 | Ubuntu 24.04.4 LTS | 0.21.0 | Setup (unadopted) |
6+---+------------------+--------------------------------+----------------------------------------+------------------------+---------------+-------------------+
7| 2 | 2795412959 | Luxonis, Inc. OAK4-D R9 | 10.12.102.126, 172.23.136.130 | Luxonis OS RVC4 1.32.1 | 0.20.0 | Setup (unadopted) |
8+---+------------------+--------------------------------+----------------------------------------+------------------------+---------------+-------------------+
9oakctl device connection set 1 # 连接到第一个设备克隆 oak-examples 仓库
此仓库包含 UVC C++ 示例。
Sh
1git clone --depth 1 --branch main https://github.com/luxonis/oak-examples
2cd oak-examples
3git submodule update --init --recursive构建 UVC 应用
Sh
1cd cpp/uvc
2oakctl app build .将构建的 OAK 应用安装在 OAK4 设备上
Sh
1oakctl app install *.oakapp -d 2-d 2 参数从上面的列表中选择 OAK4 设备。检查 UVC 应用是否正在运行
Sh
1oakctl app list -d 2
2+---+--------+---------------------------------+---------+--------------+
3| E | App Id | Identifier | Status | Frontend URL |
4+=======================================================================+
5| * | d4ed4 | com.example.streaming.uvc:3.0.0 | running | |
6+---+--------+---------------------------------+---------+--------------+