此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 附加指南

模型卡模板

对于 Hub 中的公共模型,模型卡应按以下结构组织:
Code
1# 模型详情
2
3## 模型描述
4
5待定
6
7- **开发者:**:待定
8- **分享者:** 待定
9- **模型类型:** 待定
10- **许可证:** 待定
11- **更多信息资源:**
12    - 待定
13
14# 训练详情
15
16## 训练数据
17
18待定
19
20# 测试详情
21
22## 指标
23
24待定
25
26# 技术规格
27
28## 输入/输出详情
29
30- **输入**:
31    - 名称:待定
32    - 信息:待定
33- **输出**:
34    - 名称:待定
35    - 信息:待定
36
37## 模型架构
38
39待定
40
41## 吞吐量
42
43### 模型变体:待定
44• **输入形状**:待定 • **输出形状**:待定
45• **参数 (M)**:待定 • **GFLOPs**:待定
46| 平台 | 精度 | 吞吐量 (infs/秒) | 功耗 (W) |
47|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
48| RVC2     | 待定      | 待定                  | 待定                  |
49| RVC3     | 待定      | 待定                  | 待定                  |
50| RVC4     | 待定      | 待定                  | 待定                  |
51
52### 模型变体:待定
53...
54
55\* 使用 [DAIv3](https://docs.luxonis.com/software-v3/depthai/) 进行基准测试,使用 2 个线程(RVC4 使用平衡模式的 DSP 运行时)。
56\* 参数和 FLOPs 来自 [onnx-tool](https://github.com/ThanatosShinji/onnx-tool) 包。
57
58## 量化
59
60待定
61
62# 利用率
63
64待定
65
66## 示例
67<link to minimal working example>

附加指南

某些模型具有非常特定的后处理步骤,需要执行这些步骤才能获得有意义的输出。我们 建议您在“利用率”部分进行扩展,以便其他社区成员也能使用它们。 最好是代码片段和附加注释的组合。如果您已经有一个可用的示例,请随时通过 Github gist、存储库或 类似方式分享链接。 这应该是一个最小可用的示例,展示了如何通过 DepthAI 流水线将数据传入模型、解析 原始输出,以及可选的一些 基本可视化(如果相关)。我们已经有一些现有的解析器,您可以在 depthai-nodes 库中使用它们。 如果它们都不适用,并且您创建了一个新的解析节点,请不要犹豫向该存储库提交拉取请求,以帮助开发。重要提示:为了使您的示例尽可能简单易用,我们强烈建议您说明 您在测试期间使用的 DepthaAI 版本(以及可能的 depthai-nodes 版本)。这样其他人就可以轻松地复制您的 环境。