OAK 相机入门指南选择您拥有的相机系列,并遵循相应的设置指南。OAK USB 相机OAK USB 相机系列使用 USB 进行供电和通信。它们由 RVC2 芯片驱动。阅读指南OAK PoE 相机OAK PoE 相机系列使用以太网进行供电 (PoE) 和通信。它们由 RVC2 芯片驱动。阅读指南OAK4 相机OAK4 相机具有增强的计算能力,并支持完全独立的运行能力。它们 同时支持 USB 和 PoE 供电及连接。它们由 RVC4 芯片驱动。阅读指南