红外感知
出于安全原因,激光点投影仪和泛光 LED 默认禁用! 这是因为大多数人更愿意在佩戴眼部安全防护装备时主动启用激光点投影仪。
入门
Python
1# 在 Script 节点内:
2script = pipeline.create(dai.node.Script)
3script.setScript("""
4 Device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5)
5 Device.setIrFloodLightIntensity(0)
6""")
7
8# 或在主机上:
9device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5) # 百分比,范围从 0 到 1
10device.setIrFloodLightIntensity(0.0) # 百分比,范围从 0 到 1