独立模式允许 OAK 相机在通电时自动启动应用程序,而无需连接到任何特定主机计算机。这在多摄像头架构中尤其有用,因为每个摄像头都可以运行自己的应用程序,而无需依赖主机计算机。相比之下,外设模式意味着摄像头直接连接到特定的主机计算机。主机计算机连接到空闲设备,上传管道+资产(如 NN 模型),然后与设备通信(例如,获取视频流)。与外设模式相比,独立模式:- 无需主机计算机即可启动应用程序,并且可以独立连接到不同的计算机/服务器
- 对任何不稳定因素(例如,网络问题,摄像头和主机计算机之间的连接会中断)更具弹性,因为它会自动重启应用程序
- 启动速度更快,因为主机计算机无需发送管道+资产(需要几秒钟)
- RVC4 芯片运行 Linux 操作系统,因此用户可以直接 SSH 到设备,并可以设置自己的应用程序在启动时运行。
- RVC2 - 独立模式已弃用