此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 后续步骤

连接 OAK4 到 Luxonis Hub

当您想通过当前的 OAK Viewer 设置流程将 OAK4 设备采用到 Luxonis Hub 时,请使用本指南。
OAK Viewer 是一款桌面 GUI 应用程序,可让您可视化摄像机的流并与设备进行交互。它是将 OAK4 摄像机连接到 Luxonis Hub 的主要方式
立即下载:

Linux

OAK Viewer 3.2.1 for Ubuntu 24.04 / 22.04 (x86)

macOS

OAK Viewer 3.2.1 for macOS 12+ (ARM) | macOS 12+ (x86)

Windows

OAK Viewer 3.2.1 for Windows 10/11 (x86)
更多详情请参阅 OAK Viewer 文档页面
如果您想将摄像机连接到 Luxonis Hub 并探索生态系统,请点击 OAK Viewer 中的“采用到 Hub”按钮,确认恢复出厂设置并选择新密码。设置完成后,OAK Viewer 中的设备上将显示一个“Hub”标签。
分步说明:

点击“采用到 Hub”

如果您想将摄像机连接到 Luxonis Hub 并探索生态系统,请点击 OAK Viewer 中的“采用到 Hub”按钮。

确认数据删除

如果您继续 Hub 设置,将收到关于设备上数据删除的警告。这将删除所有用户数据,包括 /data/ 和用户覆盖。完成此步骤后,您将被重定向到浏览器。

输入新密码

输入您的密码,并在必要时调整高级设置。

确认成功完成

当您返回 OAK Viewer 时,您应该会在设备旁边看到一个“Hub”标签,这表示摄像机已成功连接到 Luxonis Hub。
在设置新密码时,您还可以配置高级选项。详情如下:使用 DHCP
允许您的设备从网络中的 DHCP 服务器自动获取 IP 地址、子网掩码和网关设置。
启用 SSH
允许通过安全外壳 (SSH) 协议远程访问您的设备。使用此功能可通过加密连接安全地配置或监控设备。
需要互联网访问
除非设备能够建立互联网访问,否则设备设置将不会完成。
启用错误报告
启用详细的错误报告,以增强故障排除和系统诊断。选择此选项即表示允许收集以下数据:管道架构、设备平台、操作系统平台、连接类型和崩溃转储。这些信息对于更有效地识别和解决问题至关重要。
DepthAI 外设模式
启用此选项将公开 DepthAI 服务器,允许从其他主机使用 DepthAI 库访问设备。这将使设备的操作类似于 RVC2 (OAK) 设备。
主机名
分配给您在网络中设备的唯一名称。使用描述性且易于识别的主机名,以便在有多台设备的环境中更轻松地进行识别。

后续步骤