此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • OAK4
  • OAK
  • PoE 相机
  • USB 相机

IP 等级

IP 代码 告知您设备是否具有防尘和/或防水功能。只有我们的 OAK PoE 设备具有 IP 等级,当前版本的 USB 设备不具有 IP 等级。

OAK4

所有 OAK4 相机型号均按照 IEC 60529:2013 的规定设计,符合 IP67 防护要求。OAK-4-CS 在使用镜头罩时额定 IP67,否则额定 IP65。测试摘要
  • 达到的等级:IP67(防尘,并能在水中临时浸没得到保护)
  • 测试型号:OAK4-D ProOAK4-DOAK4-S
测试条件
  • 设备在其正常使用位置完全浸没
  • 浸没深度:1 米
  • 持续时间:30 分钟 测试期间,设备处于非运行状态并连接了测试电缆
结果
  • 外壳内部未观察到漏水
  • 设备在测试后保持正常功能
此认证确保 OAK4 设备适用于要求严苛的环境,这些环境可能会暴露于灰尘和临时浸水。IP 认证以及其他环境文档可在商店的技术规格部分找到。

OAK

PoE 相机

Series 1 PoE 设备(OAK-D PoEOAK-1 PoE)、OAK-D ToFOAK Thermal 随附IP67 额定外壳。这意味着设备可防止完全的灰尘进入,并且可在 15 厘米至 1 米的深度内防止浸水。OAK-D S2 PoE(及其所有变体,例如 -W-Pro-Pro-W)具有IP65 额定外壳。PoE 外壳配有密封圈,使其具有防水/防尘功能:
密封圈

内部测试

这是我们在研发过程中使用的外壳的测试设置。装满水的桶高 1 米。我们对这两个外壳进行了延长测试。
水测试

USB 相机

2024 年,我们开始随几款相机(商店链接)提供带有螺纹锁定机制的 USB:OAK-D-WOAK-D ProOAK-D Pro W此电缆防水,并为相机提供 IP66 防护。如果您希望为 OAK-D-S2 提供 IP66 防护,可以单独订购此电缆,因为它默认附带标准 USB 电缆(非防水)。

USB IP 认证

对于测试和认证,我们使用第三方认证实验室。Series 2 USB 相机的证书可在此处获取。下面的照片和视频是在防水认证过程中拍摄的。