VIO 和 SLAM

集成路径
- DepthAI v3 中的原生支持: 使用 Basalt VIO + RTAB-Map 示例,该示例基于开源的 RTAB-Map 项目构建,并在 DepthAI v3 库中原生运行。RVC2 今日支持原生 VIO/SLAM;RVC4 可供早期试用原生 VIO/SLAM 支持目前在 RVC2 设备上可用。RVC4 支持即将推出;如果您需要早期访问权限,请联系我们。
- ROS 2 栈: 通过 ROS 2 中的 RTAB-Map 包集成 SLAM。我们提供易于运行的
rtabmap_rosOAK 启动文件,既可以作为独立设置,也可以作为 RealSense 相机的即插即用替代品。示例:- RTABMap ROS2 驱动程序

- 您可以关注我们的 rtabmap_ros + 轮式里程计在 OAK 上的集成,以集成基于轮式里程计的 SLAM。
- RTABMap ROS2 驱动程序
- Spectacular AI: 使用 Spectacular AI OAK 包装器 进行实时 VIO/SLAM 流水线处理。
- NVIDIA 栈: 在针对 NVIDIA 和 Isaac 工作流进行构建时,使用 PyCuVSLAM。
典型用例
- 机器人定位: 在 GNSS 不可用或不可靠的情况下,保持低漂移的姿态估计。
- 建图与重定位: 对环境进行一次建图,然后在重复运行时可靠地进行重定位。
- 空间自主性: 将 VIO 姿态与 深度和 AI 相结合,实现导航和避障行为。
指南和示例
DepthAI: Basalt VIO
Native DepthAI v3 visual-inertial odometry using stereo + IMU
DepthAI: Basalt VIO + RTAB-Map
Combine Basalt VIO with RTAB-Map SLAM in one pipeline
ROS2 RTAB-Map Integration
Visual SLAM with wheel odometry and OAK-D Pro
Spectacular AI OAK Wrapper
Use OAK cameras directly in Spectacular AI SDK workflows
NVIDIA PyCuVSLAM
Integrate OAK pipelines with cuVSLAM / Isaac workflows
ROS VIO and SLAM Docs
General ROS guidance for VIO and SLAM with OAK cameras
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。