此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 跟踪弹性
  • 空间跟踪
  • 典型用例
  • 指南和示例

对象跟踪

对象跟踪为检测分配稳定的 ID,以便您了解对象随时间的推移情况。在 OAK 上,跟踪完全在设备上运行,将检测器输出与硬件加速关联配对,从而使 ID 在遮挡和运动中保持稳定。检测网络ObjectTracker节点结合使用,可生成具有状态的跟踪对象,并且在与 空间检测或立体声配对时,可生成 XYZ 坐标。

跟踪弹性

轨迹点携带生命周期标志(新建/已移除/正在持续),并通过短期跟踪来应对检测器故障。您可以限制最大对象数、选择 ID 策略以及重新映射 ROI 以进行深度空间读数。当您同时需要语义信息和精确运动线索时,请与 深度特征跟踪配对。

空间跟踪

对象跟踪还可以感知深度,通过真实世界的位置上下文扩展图像空间。在对象在 2D 中重叠的场景中,深度还可以提供额外的线索来保持 ID 的一致性。

典型用例

  1. 空间对象跟踪: 将检测与立体声融合,生成带 XYZ 标签的轨迹点,以驱动抓取、检查或避碰。
  2. 仅 RGB 跟踪: 在单摄像头流上保留轻量级的持久 ID,用于零售分析、计数或体育剪辑。
  3. 跨流叠加: 将 RGB 跟踪映射到深度/IR 空间,使叠加对齐,这有助于导航任务保持准确。

指南和示例

需要帮助?

请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。