AI 功能

AI 构建块
- 使用 NeuralNetwork 和硬件加速的 DetectionNetwork/SpatialDetectionNetwork 运行通用网络。
- 从 Model Zoo、自定义训练 或 集成 中获取模型;使用 模型转换 进行转换。
- 使用 NNArchive 打包一次;使用 基准测试 衡量性能。
典型用例
- 对象检测与跟踪: 通过 DetectionNetwork 在 RGB 上运行 YOLO,并将 ID 输入 ObjectTracker 以实现持久跟踪(可选空间感知深度)。
- 姿势/关键点与叠加: 使用 ParsingNeuralNetwork,它会自动解析标准消息类型中的输出。
- 分割与融合: 运行像素级模型,然后与 深度 或 空间感知 融合,以测量体积、占用空间或可用空间。
使用 App Store 进行无代码快速入门

指南和示例
Generic NN Example
Run any neural model on OAK camera
Detection Network
Run Model Zoo YOLO on RGB
Detection remap
Align detections between streams
Detection replay
Track detections on recorded video
Model Zoo example
Download and unpack HubAI models in-pipeline
AI Inference Docs
Read more about inference in DepthAI
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。