配置
弃用通知
此页面描述了 Luxonis Hub 中已移除或替换的功能。功能可能受限,仅适用于 Hub Original 客户。请参阅最新指南来配置设备、管理设备群组和部署应用程序。
云端
设置 来通过云端配置您的机器人。引导(本地)
/home/robothub/agent.toml 的配置文件引导。 在启动 Agent 之前会读取此文件,并允许针对您的具体用例进行自定义。 配置包含以下部分:全局
Toml
1# Agent 存储所有数据的根目录。
2# 不建议更改此设置(不提供支持,未经测试)
3root = "/home/robothub"
4
5# 要扫描的设备 类型
6# 选项包括 "rvc3-remote", "rvc3-local", "rvc2-usb", "rvc2-poe"
7# 限制此 Agent 将发现的设备
8scanFor = ["rvc2-usb", "rvc2-poe"]
9
10# 扫描设备的频率(以毫秒为单位)
11scanEvery = 15000
12
13# 日志级别(用于调试)
14logLevel = "info" # trace, debug, info, warn, error
15
16# 信任系统信任存储中的根证书
17useSystemCertificateStore = false容器
Toml
1[podman]
2# 允许您将其他目录挂载到所有应用程序
3# 示例:["/opt/my-dir"]
4additionalMounts = []
5
6# 允许您为所有应用程序添加功能
7# (https://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html)
8additionalCapabilites = []
9
10# 镜像拉取超时(以秒为单位)
11pullTimeout = 300本地 Web UI
Toml
1[localWeb]
2# 本地 Web 服务器正在监听的端口
3port = 9010云端
Toml
1[hub]
2# Agent 预期连接的团队 ID
3# 这将使机器人显示在 Web UI 中,准备被认领
4expectedTeamId = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"流式传输
Toml
1[streaming]
2# 强制 WebRTC 流式传输使用中继模式 (TURN)
3forceRelay = false
4
5# 在日志中报告 FPS 的频率
6fpsReportInterval = "slow" # fast, slow
7
8# 如果您想定义自己的 ICE 服务器 (TURN/STUN)
9[[streaming.additionalIceServers]]
10hostname = "google.com"
11port = 1234
12username = "test"
13password = "test"