安装 Luxonis Hub Agent
弃用通知
此页面描述的功能已在 Luxonis Hub 中移除或替换。功能可能受限,仅对 Hub Original 客户可用。请参阅最新指南来配置设备、管理设备群组和部署应用程序。
要求
| 操作系统 | |
|---|---|
| Ubuntu (桌面版或服务器版) | 20.04, 22.04 |
| Raspberry Pi OS | 任何版本 |
仅支持 64 位操作系统!
要确定您的系统是 32 位还是 64 位,请使用
getconf LONG_BIT 命令。Raspberry 5 支持的操作系统
由于 Ubuntu 22.04 LTS 未在 Raspberry Pi 5 上获得官方支持,因此在此硬件上必须使用 Raspberry Pi OS。
硬件
| RAM / 内存 | |
|---|---|
| 最低要求 | 2 GB |
| 推荐 | 4 - 8 GB |
| 开发 | 8 GB 以上 |
预计存储使用量
| 存储 | |
|---|---|
| Agent | 500 MB (启用更新需要 2 倍空间) |
| 平均应用程序 (docker 镜像) | 500 MB - 2 GB |
| 平均应用程序 (源代码) | <100 MB |
| 平均应用程序 (模型) | 5 MB - 500 MB |
| 事件 (视频/图像/文件) | 取决于具体用例 |
安装 Agent
卸载 Agent
Command Line
1sudo robothub-uninstall需要 root 权限