Luxonis Hub 集成 Python SDK
弃用通知
此页面介绍的功能已在 Luxonis Hub 中移除或替换。功能可能受限,仅适用于 Hub Original 客户。请参阅最新指南来配置设备、管理设备群组和部署应用程序。
RobotHub 框架
Python
1import robothub as rhrobothub 框架通过提供一套旨在简化开发流程和增强应用程序功能的特性来促进这一点:- 在 Luxonis Hub 中进行应用程序管理: 直接在 Luxonis Hub 中组织和管理您的应用程序,以实现高效部署和监控。
- 实时视频流: 将带有数据叠加的实时视频流直接从您的应用程序广播到 Luxonis Hub,从而实现实时视觉洞察。
- 事件通知: 将包含图像、视频和关键数据的事件发送到 Luxonis Hub。 此功能使您能够轻松捕获重要时刻并聚合关键信息。
- 前端通信: 将您的应用程序与其用户界面无缝连接,确保后端操作与前端显示之间顺畅交互。
- 设备生命周期管理: 保持 OAK 设备持续连接,确保其运行就绪并延长其使用寿命。
- 本地开发环境: 利用灵活性,在最适合您的本地环境中开发应用程序。 开发完成后,使用 Luxonis Hub Studio 测试您的应用程序,在满意后,即可发布您完善的应用程序。
robothub 框架目前支持__每个应用程序仅连接一个 OAK 设备__。我们正在积极探索在此框架中扩展对多设备应用程序的支持。
如果您想在多个 OAK 设备上运行应用程序,则可以为每个设备安装一个单独的应用程序。