使用事件View as Markdown弃用通知此页面描述的功能已在 Luxonis Hub 中移除或替换。功能可能受限,仅适用于 Hub Original 客户。请参阅最新指南来配置设备、管理设备群组和部署应用程序。描述此应用程序旨在处理实时视频流,使用预先训练的 YOLOv6 模型识别对象,然后根据这些检测结果或用户输入触发操作。它通过结合实时对象检测、Hub 功能和单独的用户界面来实现这一点。对象检测该应用程序利用预先训练的 YOLOv6 模型对视频流执行实时对象检测。该模型能够识别视频帧中的各种对象。用户通知该应用程序允许从单独的用户界面发送通知。这些通知可用于触发系统内的事件或操作。Hub 集成该应用程序与 Hub 集成,Hub 是一个支持机器人系统通信和控制的平台。根据检测到的对象或收到的通知,应 用程序可以向 Hub 发送事件。实时流监控该应用程序提供视频分析过程的实时流。这允许用户监控视频源并实时查看正在检测的对象。查看源代码