FFC 部署指南

OAK-FFC 4P 和 OAK-FFC 4P PoE 的硬件更新
2026 年 5 月之后生产的设备将不包含 eMMC 存储。需要 eMMC?请通过 support@luxonis.com 联系我们的支持团队。
概述
OAK FFC 底板
FFC 摄像头模块
| OAK FFC 摄像头模块 | 快门 | 分辨率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| OAK-FFC-IMX378 (AF) | 卷帘 | 12MP | 彩色,自动对焦 |
| OAK-FFC-IMX378-FF | 卷帘 | 12MP | 彩色,固定对焦 |
| OAK-FFC-IMX378-W | 卷帘 | 12MP | 彩色,固定对焦,广角 FOV |
| OAK-FFC-OV9282 | 全局 | 1MP | 黑白,固定对焦 |
| OAK-FFC-OV9282-M12 | 全局 | 1MP | 黑白,M12 接口 |
| OAK-FFC-OV9282-W | 全局 | 1MP | 黑白,固定对焦,广角 FOV |
| OAK-FFC-OV9782-M12 | 全局 | 1MP | 彩色,M12 接口 |
| OAK-FFC-OV9782-W | 全局 | 1MP | 彩色,固定对焦,广角 FOV |
| OAK-FFC IMX582 | 卷帘 | 32MP | 彩色,自动对焦 |
| OAK-FFC-IMX577-M12 | 卷帘 | 12MP | 彩色,M12 接口 |
| OAK-FFC-IMX214-W | 卷帘 | 13MP | 彩色,固定对焦,广角 FOV |
| OAK-FFC-AR0234-M12 | 全局 | 2.3MP | 彩色,M12 接口 |
| OAK-FFC-IMX462 (M12) | 卷帘 | 2MP | 彩色,固定对焦 |
| Arducam HQ Cam for RPi, IMX477 | 卷帘 | 12.3MP | 彩色,CS 接口镜头 |
Raspberry Pi 摄像头模块
| RPi 摄像头模块 | 传感器 | 快门 | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| RPi Camera Module 3 | IMX708 | 卷帘 | 12 MP | 彩色,自动对焦。初步(开发中)集成 |
| RPi Camera Module 2 | IMX219 | 卷帘 | 8 MP | 彩色,固定对焦。需要 imx219 分支 |
| RPi High Quality Camera | IMX477 | 卷帘 | 12 MP | 彩色,C/CS 接口 |
| RPi Global Shutter Camera | IMX296 | 全局 | 1.6 MP | 彩色,C/CS 接口。可能存在色彩伪影,请参阅此处解决方法 |
UC-244 适配器无法与 RPi 高清摄像头和全局快门摄像头即插即用。需要 额外步骤并在此处描述。
FFC 摄像头安装

M12 接口镜头
M12 可选视场

从鸟瞰图看测试设置

使用 OAK FFC 进行开发
连接摄像头到基板后,您可以使用 utilities/cam_test.py 脚本快速测试摄像头是否按预期工作。默认情况下,它将尝试在 2 车道 MIPI 端口 B(左)和 C(右)上运行 2 个单声道摄像头,并在端口 A(RGB)和 D(4 车道 MIPI 端口)上运行 2 个彩色 摄像头。如果您连接了不同的摄像头,可以使用 例如,如果您连接了 3 个连接到端口 A、B 和 C 的单声道摄像头,您可以运行以下命令:
--cameras 参数指定要使用的摄像头类型:Command Line
1cam_test.py [-h] [--cameras <BoardSocket>,<CameraType>]Command Line
1python3 cam_test.py --cameras rgb,m right,m left,m同样,要将此类配置添加到您的脚本中,您可以使用以下代码:
Python
Python
1cam_a = pipeline.create(dai.node.Camera)
2cam_a.build(dai.CameraBoardSocket.CAM_A) # 等同于 CameraBoardSocket.RGB
3
4cam_b = pipeline.create(dai.node.Camera)
5cam_b.build(dai.CameraBoardSocket.CAM_B) # 等同于 CameraBoardSocket.LEFT
6
7cam_c = pipeline.create(dai.node.Camera)
8cam_c.build(dai.CameraBoardSocket.CAM_C) # 等同于 CameraBoardSocket.RIGHT
9
10cam_d = pipeline.create(dai.node.Camera)
11cam_d.build(dai.CameraBoardSocket.CAM_D)扩展功能
PSRBS 连接器

| 引脚 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | VDD_5V | 5V 电源输入/输出 |
| 2 | STROBE | 频闪信号输出,可驱动外部照明(投影仪、照明灯等) |
| 3 | MODULE_nRST | 允许从外部源重置 OAK-FFC(接地将重置 RVC2,与 RST 按钮相同) |
| 4 | BOOT_SEL | 允许选择是启动到 引导加载程序(1.8V 将跳过引导加载程序,与 BOOT 按钮相同) |
| 5 | COM_AUX_IO2 | 2 通道 MIPI FSYNC 信号输入/输出 |
| 6 | FSIN_4LANE | 4 通道 MIPI FSYNC 信号输入/输出 |
| 7 | GND | GND 电源输入/输出 |
连接红外模块

UART
UART 引脚分配
| OAK-FFC 设备 | TX | RX |
|---|---|---|
| OAK-FFC-4P | 15 | 16 |
| OAK-FFC-4P POE | / | / |
| OAK-FFC-1P POE | 45 | 46 |
| OAK-FFC-3P | / | / |
SD 卡支持
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。