模型转换
概述
- 准备模型源;
- 准备校准数据(可选);
- 将模型转换为 RVC 编译格式之一。
准备
模型源
- ONNX (
.onnx)、 - OpenVINO IR (
.xml和.bin) 或 - TensorFlow Lite (
.tflite)。
已为 RVC 平台转换的模型不能作为转换源重复使用。要在 RVC 平台之间迁移,您必须使用原始模型(例如 Pytorch 或 ONNX)并重新转换它。如果原始源不可用,您可以在公共存储库中查找(类似)模型,例如:
校准数据
为 RVC 平台进行转换
- 在线转换:
- HubAI(推荐)- 适用于所有 RVC 平台的转换,
- BlobConverter(旧版)- 适用于 RVC2 和 RVC3 平台的转换。
- YOLO 简化转换(旧版)- 适用于 RVC2 和 RVC3 平台的 YOLO 模型转换。
- 离线转换:
- ModelConverter(推荐)- 适用于所有 RVC 平台的转换,
- 手动转换为 RVC2/RVC3 和 RVC4 平台。