OAK 示例
概述
通用示例
Python
1python3 main.py --model luxonis/yolov6-nano:r2-coco-512x288自定义示例
- 分类: 分配标签,例如识别图像中的对象(例如,猫与狗);
- 对象检测: 识别和定位图像中的多个对象;
- 人脸检测: 分析面部特征、表情和行为;
- 3D 检测: 将对象检测扩展到 3D 空间,估计对象的位置、大小和方向;
- 关键点检测: 检测对象内的特定兴趣点(例如,面部地标);
- 姿态估计: 分析人体或动物的身体,预测关节位置和姿势;
- 分割: 根据类别标记每个像素(例如,对象与背景);
- 对象跟踪: 跟踪同一场景中一系列图像中各个对象的移动;
- 计数: 计算图像中的对象数量(例如,人群中的人数);
- 光学字符识别: 从图像中提取文本,将其转换为机器可读文本;
- 重识别: 匹配和识别不同场景图像中 的各个对象;
- 深度估计: 预测对象与摄像机的距离,创建场景的深度图;
- 线检测: 识别图像中的线条或边缘(例如,自动驾驶中的车道检测);
- 图像到图像翻译: 将图像从一种格式转换为另一种格式(例如,增强分辨率);
- 特征检测: 识别图像中的关键特征或点,用于图像匹配等任务;
- 语音识别: 通过分析音频信号将口语转换为文本。