NN 分辨率技术
- 输入帧 AR 不匹配 - 当您的 NN 模型期望的宽高比与传感器的宽高比不同时
- NN 输出的可视化 - 当您想在更高分辨率下可视化 NN 输出时

输入帧 AR 不匹配
- 裁剪 ISP 帧以匹配 1:1 的宽高比,从而丢失部分 FOV
- 将 ISP 帧拉伸以匹配 NN 的 1:1 宽高比
- 对 ISP 帧应用信箱模式以获得 1:1 宽高比的帧
ImageManip 节点通过设置适当的 ResizeMode 来配置。
裁剪
Python
1manip.initialConfig.setOutputSize(width, height, dai.ImageManipConfigV2.ResizeMode.CENTER_CROP)信箱模式
Python
1manip.initialConfig.setOutputSize(width, height, dai.ImageManipConfigV2.ResizeMode.LETTERBOX)拉伸
Python
1manip.initialConfig.setOutputSize(width, height, dai.ImageManipConfigV2.ResizeMode.STRETCH)在高分辨率下显示检测结果
300x300 或 416x416)。与其在如此小的帧上显示边界框,您还可以流式传输更高分辨率的帧(例如来自 ColorCamera 的 video 输出),并在这些高分辨率帧上显示边界框。有几种方法可以实现这一点,在本节中我们将对其进行探讨。直通
passthrough 帧,以便边界框与帧同步。另一种选择是从 ColorCamera 流式传输 preview 帧,并在主机上同步(或根本不同步)。下面是带有检测结果的 300x300 帧。此处有演示代码。
裁剪高分辨率帧
video 输出)流式传输到主机,并在其上绘制边界框。为了使边界框与帧匹配,preview 和 video 的尺寸应具有相同的宽高比,即 1:1。在此示例中,我们将 4k 分辨率缩小到 720P,因此最大分辨率为 720x720,这正是我们使用的分辨率(camRgb.setVideoSize(720,720))。我们也可以使用 1080P 分辨率并将 1080x1080 帧流式传输回主机。此处有演示代码。
拉伸帧
1:1,而不是我们摄像机分辨率的 16:9 等。 这意味着部分 FOV 将会丢失。上面(输入帧 AR 不匹配)我们展示了改变宽高比将保留摄像机的整个 FOV,但它会“挤压/拉伸”帧,如下图所示。 此处有演示代码。
编辑边界框
video,并在 300x300 帧上进行推理。然而,这意味着我们必须重新计算边界框以匹配图像的不同宽高比。这种方法不保留整个宽高比,它只在完整的 FOV video 帧上显示边界框。 此处有演示代码。