Snaps
入门
- 创建一次
EventsManager(例如,在管道/设备设置旁边)。 - 在您的主应用程序类或上下文中保留对其的引用。
- 在您想要将视觉数据上传到 Luxonis Hub 时调用
sendSnap()。
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
Name | snap 的主要标识符 | car_detected, gate_open, image |
Files | 随 snap 上传的附件 | ImgFrame, ImgDetections |
Tags (可选) | 用于分组和过滤的附加过滤器 | dataset_collection, Dataset 1, Location 72, Assembly Line 17 |
Extras (可选) | 用于分组和过滤的附加过滤器 | Car brand:volvo, State: open, Location: New York |
Success Callback (可选) | 成功上传尝试后调用的回调 | on_success |
Failure Callback (可选) | 失败上传尝试后调用的回调 | on_failure |
Snap 限制
| 字段 | 规则 |
|---|---|
Name | 1–56 个字符(必需) |
Files | 每个 snap 最多 20 个文件(最少 1 个必需) |
Tags | 最多 20 个标签;每个标签 1–56 个字符 |
Extras | 最多 25 个条目;extras.key 1–40 个字符;extras.value 0–100 个字符 |
- 最大文件大小
- 剩余存储空间
- 文件上传的每小时限制(文件数量和带宽)
- 事件和 snaps 发送的每小时限制
注意: 调用sendSnap()仅验证基本参数并将 snap 排队等待上传。它不能保证 snap 已发送到 Hub。sendSnap()在 snap 成功排队时返回本地 snap ID(字符串),在未成功排队时返回None/nullopt。成功排队的 snap 并不确认已送达或文件已上传。 要获得上传尝试完成时的通知,请将successCallback和failureCallback参数传递给sendSnap()。
身份验证
oakctl 运行应用程序,身份验证将由您代表处理。您无需自行提供 API 密钥。对于 oakctl run-script,它使用您通过 oakctl hub login 登录的团队。 对于 oakctl app run,它使用设备连接到的团队。要发送 snaps,必须定义您团队的 API 密钥。这通常使用 DEPTHAI_HUB_API_KEY 环境变量设置,或在创建 EventsManager 实例时传递。 在独立模式下运行并适配到 Hub 时,DEPTHAI_HUB_API_KEY 会预先填充。EventsManager 构造函数中的 API 密钥参数是可选的,在未设置时默认为空字符串 ("")。 如果您在构造函数中传递了非空 API 密钥,它将替代 DEPTHAI_HUB_API_KEY。 仅当未设置 DEPTHAI_HUB_API_KEY 时,或当您有意覆盖它时,才设置构造函数 API 密钥。API 密钥的最佳实践和实际示例可在此处找到:此处。使用 ImgFrames 和 ImgDetections 发送 Snaps
Python
Python
1# 创建 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager()
3
4# 发送包含 ImgFrame 和 ImgDetections 的 snap
5localSnapID = eventMan.sendSnap(
6 name="snap_name",
7 fileTag="file_tag",
8 imgFrame=inImgFrame,
9 imgDetections=inImgDetections,
10 tags=["examples", "python"],
11 extras={"confidence": "0.75", "location": "01"},
12 successCallback=uploadSuccessCallback,
13 failureCallback=uploadFailureCallback
14)sendSnap() 中的某些参数是可选的。例如,您可以使用仅包含快照名称和 ImgFrame 的快照,而省略 file 标签、detections、tags、extras 和 callbacks:Python
Python
1# 创建 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager()
3
4# 使用 ImgFrame 发送快照
5localSnapID = eventMan.sendSnap(
6 name="snap_name",
7 fileTag=None,
8 imgFrame=inImgFrame,
9 imgDetections=None,
10 tags=[],
11 extras={}
12)退出前等待待处理上传
sendSnap() 会将上传排队,然后在后台处理。如果 EventsManager 实例在上传仍在进行时被销毁,则这些上传将被丢弃。在应用程序退出之前,请调用 waitForPendingUploads(timeoutMs) 以在处理待处理上传时保持 EventsManager 处于活动状态。 timeoutMs 参数是可选的,默认为 0。值为 0 表示调用将无限期等待,直到上传完成、连接断开或管理器停止。waitForPendingUploads(timeoutMs) 在所有待处理上传完成后返回 true。如果达到设定的超时时间、连接断开或管理器停止,则返回 false。注意: 当许多快照待处理(排队或缓存)时,此等待可能需要很长时间。
上传回调参数(可选)
sendSnap() 可以在上传尝试完成后调用可选的 successCallback 和 failureCallback 参数。如果您需要快照上传的确认或来自 SendSnapCallbackResult 的其他信息(例如其 Hub ID(如果成功上传)、payload 或上传状态),请使用它们。Python
Python
1# 定义可选的回调函数
2def uploadSuccessCallback(sendSnapResult):
3 print(f"成功将快照 {sendSnapResult.snapName} 上传到 Hub。")
4
5def uploadFailureCallback(sendSnapResult):
6 print(f"快照 {sendSnapResult.snapName} 上传到 Hub 失败。")
7
8# 创建 EventsManager 实例
9eventMan = dai.EventsManager()
10
11# 使用 ImgFrame 和 ImgDetections 发送快照
12localSnapID = eventMan.sendSnap(
13 name="snap_name",
14 fileTag="file_tag",
15 imgFrame=inImgFrame,
16 imgDetections=inImgDetections,
17 tags=["examples", "python"],
18 extras={"confidence": "0.75", "location": "01"},
19 successCallback=uploadSuccessCallback,
20 failureCallback=uploadFailureCallback
21)发送快照 (python)
发送快照 (C++)
高级用法:使用 FileGroups 发送快照
FileGroup。您也可以显式创建 FileGroup。 发送 FileGroup 时,所有包含的文件将一起上传到 Luxonis Hub。该组的上传将完全成功或失败,具体取决于您分配的存储容量 - 它必须足够大以容纳组中的所有文件。下面的示例演示了使用 FileGroup 对象显式实现相同的功能。此方法涉及创建 FileGroup 实例并向其中添加文件。 常见的成对文件,例如 ImgFrame 和 ImgDetections,可以同时添加,也可以作为单独的文件分别添加。 有关更多信息,请参阅 FileGroup 类文档。Python
Python
1# 创建 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager()
3
4# 创建 FileGroup 实例
5fileGroup = dai.FileGroup()
6
7# 将文件添加到 fileGroup
8fileGroup.addImageDetectionsPair("file_tag", inImgFrame, inImgDetections)
9
10# 使用 fileGroup 发送快照
11localSnapID = eventMan.sendSnap(
12 name="snap_name",
13 fileGroup=fileGroup,
14 tags=["examples", "python"],
15 extras={"confidence": "0.75", "location": "01"}
16)使用 FileGroup 发送快照 (python)
使用 FileGroup 发送快照 (C++)
缓存
概述
sendSnap() 并且快照在多次重试后仍无法发送到 Hub 时,该快照将被丢弃。如果要保留快照以应对网络中断,可以启用本地缓存。启用后,上传失败的快照将被本地存储,并在连接恢复时重新传输。启用缓存
EventsManager 实例上调用 setCacheIfCannotSend() 方法:Python
Python
1# 创建 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager()
3
4# 为无法发送的快照启用缓存
5eventMan.setCacheIfCannotSend(True)配置缓存目录
setCacheDir() 方法:Python
Python
1# 创建 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager()
3
4# 启用缓存
5eventMan.setCacheIfCannotSend(True)
6
7# 设置自定义缓存目录
8eventMan.setCacheDir("/path/to/cache/directory")在应用程序启动时上传先前缓存的快照
EventsManager 时将 uploadCachedOnStart 标志设置为 true:Python
Python
1# 创建启用了 uploadCachedOnStart 的 EventsManager 实例
2eventMan = dai.EventsManager(uploadCachedOnStart=True)uploadCachedOnStart 标志决定了缓存的快照是否能在应用程序重启后继续存在。如果 uploadCachedOnStart 未启用(false 或未设置),并且本地存储中存在缓存数据,则在 EventsManager 初始化时,这些数据将被自动清除。要使缓存的快照在应用程序重启后得以保留并在下次运行时上传到 Hub,您必须显式将 uploadCachedOnStart 设置为 true。否则,缓存数据将被删除。上传速率管理和上传优先级
- 您的应用程序可以继续发送新的快照,而不会被缓存数据的积压所阻塞
- Hub 的速率限制(每小时文件上传次数、带宽限制)不会被超出
- 缓存的快照最终会被上传,而不会降低实时数据收集的性能
快照如何以及何时上传到 Hub?
FileGroup 实例或快照会被分组到单个请 求中。批次会以固定的时间间隔(默认每 30 秒)发送,这可能会导致快照在 Hub 中出现短暂延迟。如需增加批次频率,请联系支持部门。