此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 如何放置
  • 输入和输出
  • 用法
  • 参考

仅记录元数据节点

Supported on:RVC2RVC4
RecordMetadataOnly 主机节点用于将 ImgFrameEncodedFrameIMUDataPointCloudData 消息记录到 mcap 文件。

如何放置

Python

Python
1with dai.Pipeline() as pipeline:
2    record = pipeline.create(dai.node.RecordMetadataOnly)

C++

C++
1dai::Pipeline pipeline;
2auto record = pipeline.create<dai::node::RecordMetadataOnly>();

输入和输出

用法

Python

Python
1with dai.Pipeline() as pipeline:
2    record = pipeline.create(dai.node.RecordMetadataOnly)
3    record.setRecordFile("metadata.mcap")

C++

C++
1dai::Pipeline pipeline;
2auto record = pipeline.create<dai::node::RecordMetadataOnly>();
3record->setRecordFile("metadata.mcap");

参考

class

dai::node::RecordMetadataOnly

#include Record.hpp
variable
Input input
Input IMU messages to be recorded (will support other types in the future)Default queue is blocking with size 8
function
void run()
function
std::filesystem::path getRecordFile()
function
CompressionLevel getCompressionLevel()
function
RecordMetadataOnly & setRecordFile(const std::filesystem::path & recordFile)
function
RecordMetadataOnly & setCompressionLevel(CompressionLevel compressionLevel)
enum

dai::RecordConfig::CompressionLevel CompressionLevel

需要帮助?

请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。