参数
管道自动校准
自 ROS 驱动版本
3.2.1 起,管道 AutoCalibration 默认启用。要禁用它,请将 driver.i_pipeline_auto_calibration_mode 设置为 OFF。r_ 开头的参数可以在运行时自由修改,例如使用 rqt。以 i_ 开头的参数在相机初始化时设置,要更改它们,您需要调用 stop 和 start 服务。这可用于在运行时热交换神经网络、更改分辨率等。
驱动
driver.i_publish_tf_from_calibration: true<bool> - 将此设置为 true 会启动 TFPublisherdriver.i_tf_device_name: [NODE_NAME]<string> - 如果未设置,则默认为节点名称driver.i_tf_device_model: ''<string> - 如果未设置,它将自动检测。如果节点无法检测到设备的 STL 文件,则设置为OAK-D-S2。要在driver.launch.py中显式设置,请设置override_cam_model:=truedriver.i_tf_base_frame: oak<string> - 用作相机框架根的框架,通常与 CAM_A(OAK-D 系列的中心传感器)位于同一位置driver.i_tf_parent_frame: oak_parent_frame<string> - 设置为您想要连接相机的框架(例如机器人末端执行器)driver.i_tf_cam_pos_x: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的位置driver.i_tf_cam_pos_y: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的位置driver.i_tf_cam_pos_z: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的位置driver.i_tf_cam_roll: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的朝向driver.i_tf_cam_pitch: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的朝向driver.i_tf_cam_yaw: '0.0'<string> - 相机框架相对于父框架的朝向 除了与 TF 发布相关的参数外,driver还有其他参数:
i_usb_speed: SUPER<string> - 用于使用当前接口的 USB 速度,它会自动推断,但可以覆盖,例如显式使用 SUPER_PLUS 可用选项:- LOW
- FULL
- HIGH (USB2)
- SUPER (USB3)
- SUPER_PLUS - 用于连接高速接口(如 Thunderbolt),在某些情况下可能不稳定
i_device_id: ""<string> - 用于连接到具有特定 ID 的设备i_ip ""<string> - 用于连接到具有特定 IP 的设备i_usb_port_id: ""<string> - 用于连接到特定 USB 端口上的设备i_pipeline_dump: false<bool> - 是否将创建的管道转储到 JSON 文件(用于调试)i_calibration_dump: false<bool> - 是否将校准转储到 JSON 文件i_external_calibration_path: ""<string> - 用于覆盖设备校准i_pipeline_auto_calibration_mode: ""<string or bool> - 管道自动校准模式。留空则不更改 DepthAI 管道的默认设置。设置为OFF可禁用自动校准。有效的字符串值为OFF、ON_START和CONTINUOUS。布尔值也向后兼容:true映射到ON_START,false映射到OFF。i_enable_ir : true<bool> - 是否启用 IR 投影仪i_restart_on_diagnostics_error: false<bool> - 如果管道中启用了诊断发布并且报告了错误,驱动程序将重启i_rs_compat: false<bool> - 启用 Realsense 兼容性。主题、帧名称和参数名称将更改为反映 RS 相机。r_laser_dot_intensity: 0.6<float> <0.0-1.0> - 设置激光点 投影仪的强度。USB 相机可能需要通过 Y 型适配器提供额外功率r_floodlight_intensity: 0.6<float> <0.0-1.0> - 设置泛光灯投影仪的强度。USB 相机可能需要通过 Y 型适配器提供额外功率
管道生成
pipeline_gen 开头i_pipeline_type可以是以下之一:RGB- 仅发布 RGB 流,可用 NNRGBD- 发布 RGB + 深度流(设置左右相机的i_publish_topic以启用它们),可用 NN 和空间 NNStereo- 发布左右传感器的流,每个传感器可单独设置 NNRGBStereo- 发布 RGB + 左 + 右流,每个传感器可单独设置 NNDepth- 仅发布深度流,可在立体声节点上通过参数设置 NNCamArray- 发布所有检测到的传感器的流,每个传感器可单独设置 NNTof- 仅发布 TOF 流,无 NNDepthTof- 发布深度 + TOF 流,特定于 OAK-D-SR-POE,可在立体声节点上通过参数设置 NNStereoToF- 发布立体声 + TOF 流,特定于 OAK-D-SR-POE,可在立体声节点上通过参数设置 NNRGBToF- 发布 RGB + TOF 流,特定于 OAK-D-SR-POE,可在立体声节点上通过参数设置 NNThermal- 针对 OAK-T 相机,发布 RGB + 热流。
i_nn_type: spatial<string> - 使用管道创建的 NN 类型i_enable_imu: true<bool> - 是否在某些管道中启用 IMU 节点i_enable_diagnostics: false<bool> - 是否启用诊断节点i_enable_rgbd: false<bool> - 是否在某些管道中启用 RGBD 节点
图像传感器
sensor_name.[PARAMETER_NAME] 开头,例如 rgb.i_width初始参数
i_board_socket_id<int> - 传感器的插槽 ID,主要用于对齐、校准和推断帧名称,会自动检测每个传感器,但可以被覆盖i_enable_feature_tracker: false<bool> - 为此特定传感器启用 FeatureTracker 节点i_enable_nn: false<bool> - 为此特定传感器启用 NeuralNetworki_max_q_size: 8<int> - 设置 DAI 队列大小i_low_bandwidth: false<bool> - 设置为 true 时,将为该特定传感器启用 VideoEncoder 以改善摄像头和主机之间的延迟。默认情况下,DAI 编码帧(仅在 MJPEG 编码器的情况下,对于 H264 请启用i_publish_compressed参数)将在主机上解码为 ROS Image 消息。i_low_bandwidth_profile: 4<int> - 使用的编码器类型。可用类型如下:- H264_BASELINE,
- H264_HIGH,
- H264_MAIN,
- H265_MAIN,
- MJPEG (默认)
i_low_bandwidth_frame_freq: 30<int> - 编码器的帧频率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_bitrate: 0<int> - 编码器的比特率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_quality: 50<int> - MJPEG 编码器的质量i_publish_compressed: false<bool> - 不将 DAI 编码帧转换为 ROS Image 消息,而是以相应的压缩图像格式发布它们(MJPEG 为 CompressedImage,H26X 类型为 FFMPEGMsgs::FFMPPEGPacket)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制为数据获取的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_calibration_file: ""<string> - 用于用 ROS 校准覆盖 DAI 校准i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移(例如,系统时钟由外部控制),请启用此选项i_enable_lazy_publisher: true<bool> - 是否仅在图像/camera_info 主题上检测到订阅时才发布数据i_add_exposure_offset: false<bool> - 是否将曝光偏移添加到 ROS 时间戳i_exposure_offset: 0<int> - 曝光偏移类型:- START
- MIDDLE
- END
i_reverse_stereo_socket_order: false<bool> - 有关更多信息,请参阅下面的“立体声插槽顺序”部分i_synced: :false<bool> - 是否将输出添加到同步输出组,所有同步的发布者将以相同的时间戳发布图像i_publish_topic: true/false<bool> - 是否在 ROS 主题上发布,默认情况下,CAM_A 插槽上的传感器为 true,否则为 falsei_publish_full_resolution: false<bool> - 是否发布全分辨率图像i_use_max_resolution_possible: false<bool> - 是否使用可能的最大分辨率i_width: 640<int> - 图像宽度i_height: 400<int> - 图像高度i_fps: 30.0<float> - 传感器帧率i_undistorted: true<bool> - 是否对图像进行去畸变i_resize_mode: "CROP"<string> - 去畸变图像时使用的缩放类型,有关更多信息,请参阅 DAI Camera 节点,可以是:- CROP
- LETTERBOX
- STRETCH
i_fsync_continuous: false<bool> - 是否设置帧同步模式。如果启用,将使用i_fsync_mode参数进行模式设置i_fsync_mode: "INPUT<string> - FSync 模式类型,可以是:- OFF
- OUTPUT
- INPUT
i_fsync_trigger: false<bool> - 是否使用外部触发器捕获图像i_num_frames_burst: 1<int> - 触发突发模式下的帧数i_num_frames_discard: 0<int> - 在初始突发模式下要丢弃的帧数(它们的质量可能较差)
运行时参数
r_iso: 800<int> <100-1600> - 设置手动曝光时的 ISO 设置,设置为r_set_man_exposure以使用r_exposure: 1000<int> <1-33000> - 设置手动曝光时的曝光设置,设置为r_set_man_exposure以使用r_set_man_exposure: false<bool> - 是否设置手动曝光r_set_autoexposure_limit: false<bool> - 是否限制自动曝光r_auto_exposure_limit: 1000<int> - 自动曝光限制r_set_man_focus: false<bool> - 是否设置手动对焦r_focus: 1<int> <1-255> - 对焦值r_set_man_whitebalance: false<bool> - 是否设置手动白平衡r_whitebalance: 3000<int> <1000-12000> - 手动白平衡r_set_sharpness: false<bool> - 是否手动设置锐度r_sharpness: 1<int> <1-4> - 锐度级别r_set_chroma_denoise: false- 是否手动设置色度降噪r_chroma_denoise: 1<int> <1-4> - 色度降噪级别r_set_luma_denoise: false- 是否手动设置亮度降噪r_luma_denoise: 1<int> <1-4> - 亮度降噪级别r_set_auto_exp_region: false<bool> - 是否使用图像的一部分来控制曝光r_auto_exp_region_start_x: 0<int> - 自动曝光区域的起始点(以图像坐标表示,即 X 向右,Y 向下)r_auto_exp_region_start_y: 0<int> - 自动曝光区域的起始点(以图像坐标表示,即 X 向右,Y 向下)r_auto_exp_region_width: 0<int> - 自动曝光区域的宽度r_auto_exp_region_height: 0<int> - 自动曝光区域的高度
立体参数

深度对齐
stereo.aligned: true 时,立体输出将对齐到 stereo.i_board_socket_id 参数指定的板载插槽(默认为 0/CAM_A)。您可以通过设置来启用校正后的立体流,例如在右侧流的情况下设置 i_publish_right_rect: true。立体插槽顺序
stereo.i_reverse_stereo_socket_order: true(也可以为单个传感器设置)。自定义传感器插槽
stereo.i_left_socket_id/stereo.i_right_socket_id。请注意,目前如果您想使用 rgb/center 插槽而不是给定对中的一个,则需要为此构建一个自定义管道。参数
i_max_q_size: 30<int> - 设置 DAI 队列大小i_fps: 30.0<float> - 立体帧率i_low_bandwidth: false<bool> - 请参阅Sensor节点中的参数说明。注意 此参数与i_subpixel参数不兼容。i_low_bandwidth_profile: 4<int> - 使用的编码器类型。可用类型如下:- H264_BASELINE,
- H264_HIGH,
- H264_MAIN,
- H265_MAIN,
- MJPEG (默认)
i_low_bandwidth_frame_freq: 30<int> - 编码器的帧频率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_bitrate: 0<int> - 编码器的比特率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_quality: 50<int> - MJPEG 编码器的质量i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制获取数据的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_calibration_file: ""<string> - 用于覆盖 DAI 校准与 ROS 校准i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移(例如系统时钟由外部控制),请启用i_enable_lazy_publisher: true<bool> - 是否仅在图像/camera_info 主题上检测到订阅时才发布数据i_add_exposure_offset: false<bool> - 是否将曝光偏移添加到 ROS 时间戳i_exposure_offset: 0<int> - 曝光偏移类型:- START
- MIDDLE
- END
i_reverse_stereo_socket_order: false<bool> - 有关更多信息,请参阅下面的立体套接字顺序部分i_synced: :false<bool> - 是否将输出添加到同步输出组,所有同步的发布器将发布具有相同时间戳的图像i_publish_topic: true/false<bool> - 是否在 ROS 主题上发布,默认情况下 CAM_A 套接字上的传感器为 true,否则为 falsei_output_disparity: false<bool> - 是否输出视差而不是深度i_enable_left_spatial_nn: false<bool> - 是否使用左传感器作为 RGB 源创建空间 NNi_enable_right_spatial_nn: false<bool> - 是否使用右传感器作为 RGB 源创建空间 NNi_enable_left_rgbd: false<bool> - 是否使用左传感器作为 RGB 源创建 RGBD 节点i_enable_right_rgbd: false<bool> - 是否使用右传感器作为 RGB 源创建 RGBD 节点i_aligned: true<bool> - 是否将立体节点对齐到i_board_socket_idi_run_align_on_host: true<bool> - 是否在主机上运行对齐节点(仅适用于 RVC4)i_depth_preset: FAST_ACCURACY<string> - 要应用的默认深度预设类型。警告 对于 FAST_ACCURACY 以外的类型,其他立体过滤参数可能会被覆盖。此外,在某些情况下会应用抽取滤波器,导致最终图像尺寸减小,处理能力的增加可能会减少可用于与 RVC2 设备上的神经网络等共享的资源。公开的设置如下:- FAST_ACCURACY
- DEFAULT
- FACE
- HIGH_DETAIL
- ROBOTICS
i_enable_distortion_correction: true<bool> - 切换输出流上的失真校正i_set_disparity_to_depth_use_spec_translation: false<bool> - 是否使用 CAD 数据中的基线,而不是校准数据i_bilateral_sigma: 0<int> <0-65535> - 双边 sigma 滤波器的值。此参数的值越大,表示像素邻域内更远的颜色将混合在一起,导致大面积的半等颜色。i_lrc_threshold: 10<int> <0-255> - 左右、右左视差图组合的阈值。i_stereo_conf_threshold: 15<int> <0-255> - 视差计算的置信度阈值。值越高表示丢弃的深度值越多i_subpixel: true<bool> - 使用亚像素插值计算视差(默认 3 个小数位。适用于长距离。目前与扩展视差和低带宽模式不兼容。设置亚像素会输出更多深度值(点云中的“台阶”更少,但代价是使用更多带宽和资源。在某些深度预设上自动启用。i_subpixel_fractional_bits: 3<int> <3-5> - 定义小数视差的数量:2^xi_rectify_edge_fill_color: 0<int> <-1-255> - 边缘缺失数据的填充颜色。0-255 表示灰度,-1 表示复制像素i_enable_alpha_scaling: false<bool> - 启用 alpha 缩放。i_alpha_scaling: 0.0<float> - Alpha 缩放参数。它是 一个介于 0(未校正图像中的所有像素都有效)和 1(未校正图像中的所有源图像像素都保留)之间的自由缩放参数。对于某些高失真镜头和/或由于校正(图像旋转),即使 alpha=0 也可能出现无效区域,在这些情况下 alpha < 0.0 有助于去除无效区域。i_disparity_width: DISPARITY_96<string> - 视差搜索范围。值:- DISPARITY_64
- DISPARITY_96
i_extended_disp: false<bool> - 视差范围从 0-95 增加到 0-190,结合全分辨率和下采样图像。适用于短距离物体。目前与亚像素视差不兼容。i_enable_companding: false<bool> - 使用稀疏匹配启用视差压缩。逐像素匹配 N 个视差。每隔一个像素匹配 M 个视差。每隔两个像素匹配 T 个视差。对于 96 个视差:N=48,M=32,T=16。这样,通过稀疏匹配,搜索范围扩展到 176 个视差。注意,启用此标志后,只有深度图会受到影响,视差图不会。i_enable_temporal_filter: false<bool> - 启用时间滤波器。i_temporal_filter_alpha: 0.4<float> <0.0-1.0> - 指数移动平均中的 alpha 因子,Alpha=1 - 无滤波器。Alpha=0 - 无限滤波器。确定应平均的时间历史范围。i_temporal_filter_delta: 20<int> - 步长边界。建立用于保 留“边缘”的阈值。如果相邻像素之间的视差值超过此 delta 参数设置的视差阈值,则将暂时禁用滤波。默认值 0 表示自动:3 个视差整数级别。在亚像素模式下,它是 3 * 亚像素级别数。i_temporal_filter_persistency: VALID_2_IN_LAST_4<string> - 持久性模式。如果当前视差/深度值无效,它将被替换为旧值,具体取决于持久性模式。有效值:- PERSISTENCY_OFF
- VALID_8_OUT_OF_8
- VALID_2_IN_LAST_3
- VALID_2_IN_LAST_4
- VALID_2_OUT_OF_8
- VALID_1_IN_LAST_2
- VALID_1_IN_LAST_5
- VALID_1_IN_LAST_8
- PERSISTENCY_INDEFINITELY
i_enable_speckle_filter: false<bool> - 启用斑点滤波器。i_speckle_filter_speckle_range: 50<int> - 斑点搜索范围。i_enable_disparity_shift: false<bool> - 将输入帧移动一定数量的像素以增加最小深度。例如,移动 48 会将有效视差搜索范围从 (0,95] 更改为 [48,143]。一种减少 minZ 的替代方法。我们通常只建议在已知没有比 MaxZ 更远的物体时这样做,例如将深度相机安装在桌子上并向下指向桌面。i_disparity_shift: 0<int> - 视差偏移值。i_enable_spatial_filter: false<bool> - 启 用空间滤波器。i_spatial_filter_hole_filling_radius: 2<int> - 在滤波器通道中水平应用的就地启发式对称孔填充模式。旨在以最小的性能影响修复细微的瑕疵。用于孔填充的搜索半径。i_spatial_filter_alpha: 0.5<float> - 指数移动平均中的 Alpha 因子,Alpha=1 - 无滤波。Alpha = 0 - 无限滤波。确定平滑量。i_spatial_filter_delta: 20<int> - 类似于时间滤波中的 delta。i_spatial_filter_num_iterations: 1<int> - 在水平和垂直方向上对图像进行迭代的次数。i_enable_threshold_filter: false<bool> - 启用阈值滤波器i_threshold_filter_min_range: 400<int> - 深度单位(毫米)中的最小范围。低于此值的深度值将被视为无效。i_threshold_filter_max_range: 15000<int> - 深度单位中的最大范围。高于此值的深度值将被视为无效。i_enable_brightness_filter: false<bool> - 启用亮度滤波器i_brightness_filter_min_brightness: 0<int> - 最小像素亮度。如果输入像素小于或等于此值,则深度值无效。i_brightness_filter_max_brightness: 255<int> - 最大像素亮度。如果输入像素大于或等于此值,则深度值无效。i_enable_decimation_filter: false<bool> - 启用抽取滤波器。影响最终图像大小。i_decimation_filter_decimation_mode: PIXEL_SKIPPING<string> - 抽取算法类型。可用值:- PIXEL_SKIPPING
- NON_ZERO_MEDIAN
- NON_ZERO_MEAN
i_decimation_filter_decimation_factor: 1<int> <1-4> - 有效值为 1,2,3,4。视差/深度图 x/y 分辨率将以此值进行抽取。i_use_neural_depth: false<bool>- 是否使用 Neural Depth 而不是常规 Stereo(仅在 RVC4 上可用)i_neural_depth_model: NEURAL_DEPTH_SMALL<string> - Neural Depth 的类型。可用类型:- NEURAL_DEPTH_LARGE
- NEURAL_DEPTH_MEDIUM
- NEURAL_DEPTH_SMALL
- NEURAL_DEPTH_NANO
r_edge_threshold: 10<int> - Neural Depth 的边缘阈值r_confidence_threshold: 125<int> - Neural Depth 的置信度阈值- 以下参数对左右校正流相同,为简洁起见,以下为左侧参数:
i_publish_left_rect: false<bool> - 是否发布校正后的左侧流i_left_rect_low_bandwidth: false<bool> - 左侧校正低带宽配置文件i_left_rect_low_bandwidth_profile: 4<int> - 左侧校正 LB 配置文件i_left_rect_low_bandwidth_frame_freq: 30<int> - 左侧校正 LB 帧频率i_left_rect_low_bandwidth_bitrate: 0<int> - 左侧校正 LB 比特率i_left_rect_low_bandwidth_quality: 50<int> - 左侧校正 LB 质量i_left_rect_publish_compressed: false<bool> - 是否为左侧校正发布压缩图像i_left_rect_add_exposure_offset: false<bool> - 左侧校正添加曝光偏移i_left_rect_exposure_offset: 0<int> - 左侧校正曝光偏移设置i_left_rect_enable_feature_tracker: false<bool> - 是否为校正后的左侧添加特征跟踪器i_left_rect_synced: false<bool> - 是否将左侧校正与其他流同步
特征跟踪器
depthai_ros_msgs/msg/TrackedFeatures 消息。 要启用例如 RGB 节点的特征,请将 rgb: i_enable_feature_tracker: true 设置为 true。要启用校正流的发布,请设置例如 stereo: i_left_rect_enable_feature_tracker参数
i_motion_estimation_type: LUKAS_KANADE_OPTICAL_FLOW<string> - 运动估计器类型,可以是:- LUKAS_KANADE_OPTICAL_FLOW
- HW_MOTION_ESTIMATION
i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果您遇到系统时间偏移,请启用此选项(例如,在系统时钟由外部控制的情况下)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)
IMU
参数:
i_max_q_size: 8<int> - 设置 DAI 队列大小i_acc_freq: 480<int> - 加速度计传感器频率i_acc_cov: 0.0<float> - 加速度计协方差i_batch_report_threshold: 5<int> - 批次报告大小i_enable_rotation: false<bool> - 是否启用旋转向量和磁力计数据(在使用 IMU_WITH_MAGN/ IMU_WITH_MAGN_SPLIT 消息类型和 BNO086 传感器时可用)i_gyro_cov: 0.0<float> - 陀螺仪协方差i_gyro_freq: 400<int> - 陀螺仪频率i_mag_cov: 0.0<float> - 磁力计协方差i_mag_freq: 100<int> - 磁力计频率i_max_batch_reports: 10<int> - 每个批次的最大报告数i_message_type: IMU<string> - ROS 发布者类型:IMU- sensor_msgs/ImuIMU_WITH_MAG- depthai_ros_msgs/ImuWithMagneticFieldIMU_WITH_MAG_SPLIT- 两个发布者 - sensor_msgs/Imu 和 sensor_msgs/MagneticField
i_rot_cov: -1.0<float> - 旋转协方差i_rot_freq: 400<int> - 旋转频率i_sync_method: COPY<string> - 同步方法。可用选项(警告 RVC4 设备目前仅支持 COPY):COPYLINEAR_INTERPOLATE_GYROLINEAR_INTERPOLATE_ACCEL
i_rotation_vector_type<string> - 旋转向量的类型,有关更多信息,请参阅 此链接。可用选项:ROTATION_VECTORGAME_ROTATION_VECTORGEOMAGNETIC_ROTATION_VECTORARVR_STABILIZED_ROTATION_VECTORARVR_STABILIZED_GAME_ROTATION_VECTOR
i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果您遇到系统时间偏移,请启用此选项(例如,在系统时钟由外部控制的情况下)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)
神经网络
camera.i_nn_type可以是none(无 NN)、rgb或spatial。这决定了我们加载的 NN 是否应包含深度信息(例如,以 3D 格式提供检测)。默认为spatial
参数
i_nn_family: detection<string> - 设置我们想要的NN类型。当前可用选项为: *detectionsegmentation(目前仅在RVC2上)
i_nn_model: yolov6-nano<string> - 我们想要加载的模型,模型会在驱动启动时从网络自动下载,类似于DepthAI C++/Python示例。i_nn_confidence_threshold: 0.5<float> - NN的置信度阈值i_nn_depth_lower_threshold: 100<int> - (仅空间) 检测的下限深度阈值 (单 位:mm)i_nn_depth_upper_threshold: 10000<int> - (仅空间) 检测的上限深度阈值 (单位:mm)i_enable_passthrough: false<bool> - 是否发布RGB透传图像i_enable_passthrough_depth: false<bool> - 是否发布深度透传图像i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果您遇到系统时间偏移,请启用此选项 (例如,当系统时钟由外部控制时)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制是否将获取的数据的DAI时间戳同步到主机 (时间戳本身仍与ROS时间对齐)i_bounding_box_scale_factor: 0.5<float> <0.0-1.0> - 检测框的缩放因子i_max_q_size: 8<int> - 设置DAI队列大小
sensor_name.i_enable_nn 为 true 来选择在特定传感器上运行NN。之后,您可以 类似地将 sensor_name_nn.i_nn_model 设置为配置文件路径。 您还可以为Stereo节点设置空间NN,并使用其左/右流之一作为RGB输入。这可以在具有RGB侧传感器的摄像头上启用,例如OAK-D-SR和OAK-D-LR。设置方式也类似:stereo.i_enable_left_spatial_nn- 设置为true以启用以左传感器作为输入的空间NN
同步
pipeline_gen: i_enable_sync: true,并例如设置 rgb.i_synced: true 和 stereo.i_synced: true。 此示例配置在运行 driver.launch.py 并带有 pointcloud.enable:=true 参数时应用。参数
i_sync_threshold: 10<int> - 设置组内消息之间的最大间隔(以毫秒为单位)。i_sync_attempts: 10<int> - 同步尝试次数
ToF
参数
i_publish_topic: true<bool> - 是否发布主题i_max_q_size: 8<int> - 设置DAI队列大小i_low_bandwidth: false<bool> - 请参阅Sensor节点中的参数说明。注意 此参数与i_subpixel参数不兼容。i_low_bandwidth_profile: 4<int> - 使用的编码器类型。可用类型如下:- H264_BASELINE,
- H264_HIGH,
- H264_MAIN,
- H265_MAIN,
- MJPEG (默认)
i_low_bandwidth_frame_freq: 30<int> - 编码器的帧频率,用于H26X类型i_low_bandwidth_bitrate: 0<int> - 编码器的比特率,用于H26X类型i_low_bandwidth_quality: 50<int> - MJPEG编码器的质量i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制是否将获取的数据的DAI时间戳同步到主机 (时间戳本身仍与ROS时间对齐)i_calibration_file: ""<string> - 用于用ROS校准覆盖DAI校准i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果您遇到系统时间偏移,请启用此选项 (例如,当系统时钟由外部控制时)i_enable_lazy_publisher: true<bool> - 是否仅在图像/camera_info主题有订阅时才发布数据i_publish_compressed: false<bool> - 是否发布压缩图像i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果您遇到系统时间偏移,请启用此选项 (例如,当系统时钟由外部控制时)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制是否将获取的数据的DAI时间戳同步到主机 (时间戳本身仍与ROS时间对齐)i_add_exposure_offset: false<bool> - 是否将曝光偏移添加到ROS时间戳i_exposure_offset: 0<int> - 曝光偏移类型:- START
- MIDDLE
- END
i_width: 640<int> - 图像宽度i_height: 400<int> - 图像高度i_fps: 30<int> - 图像帧率i_aligned :false<bool> - 是否将图像与另一个传感器对齐i_aligned_socket_id: ""<string> - 用于对齐图像的套接字i_run_align_on_host: true<bool> - 是否在主机上运行对齐节点 (仅适用于RVC4)i_synced: :false<bool> - 是否将输出添加到同步输出组,所有同步的发布器将以相同的时间戳发布图像i_preset_mode: TOF_MID_RANGE<string> - 图像滤波的预设模式
热成像
参数
i_publish_topic: true<bool> - 是否发布主题i_max_q_size: 8<int> - 设置 DAI 队列大小i_low_bandwidth: false<bool> - 请参阅Sensor节点中的参数说明。注意 此参数与i_subpixel参数不兼容。i_low_bandwidth_profile: 4<int> - 使用的编码器类型。可用类型如下:- H264_BASELINE,
- H264_HIGH,
- H264_MAIN,
- H265_MAIN,
- MJPEG (默认)
i_low_bandwidth_frame_freq: 30<int> - 编码器的帧频率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_bitrate: 0<int> - 编码器的比特率,用于 H26X 类型i_low_bandwidth_quality: 50<int> - MJPEG 编码器的质量i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制获取的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_calibration_file: ""<string> - 用于用 ROS 校准覆盖 DAI 校准i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移,请启用(例如,当系统时钟由外部控制时)i_enable_lazy_publisher: true<bool> - 是否仅在检测到图像/camera_info 主题的订阅时才发布数据i_publish_compressed: false<bool> - 是否发布压缩图像i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移,请启用(例如,当系统时钟由外部控制时)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制获取的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_add_exposure_offset: false<bool> - 是否将曝光偏移添加到 ROS 时间戳i_exposure_offset: 0<int> - 曝光偏移类型:- START
- MIDDLE
- END
i_width: 640<int> - 图像宽度i_height: 400<int> - 图像高度i_fps: 30.0<float> - 图像帧率i_aligned :false<bool> - 是否将图像与另一个传感器对齐i_aligned_socket_id: ""<string> - 用于对齐图像的套接字i_run_align_on_host: true<bool> - 是否在主机上运行对齐节点(仅适用于 RVC4)i_synced: :false<bool> - 是否将输出添加到同步输出组,所有同步的发布器将发布具有相同时间戳的图像i_orientation: NORMAL<string> - 图像方向。可用选项:- NORMAL
- MIRROR
- FLIP
- MIRROR_FLIP
r_auto_ffc: false<bool> - 自动平场校正。控制快门是否由传感器模块自动控制。r_close_manual_shutter: false<bool> - 在禁用 autoFFC 时,将此设置为 True/False 以关闭/打开快门。r_brightness_level: 0<int> <0-255> - 图像亮度级别。r_time_noise_filter_level: 0<int> <0-3> - 时间噪声滤波器级别。滤除随时间出现的噪声。
RGBD
pipeline_gen.i_enable_rgbd 参数或在 Stereo 节点中设置 i_enable_left/right_rgbd 来启用。参数
i_publish_topic: true<bool> - 是否发布主题i_max_q_size: 2<int> - 设置 DAI 队列大小i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移,请启用(例如,当系统时钟由外部控制时)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制获取的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_num_threads: 1<int> - RGBD 节点使用的线程数i_run_sync_on_host: true<bool> - 是否在主机上同步消息i_run_align_on_host: true<bool> - 是否在主机上运行对齐节点(仅适用于 RVC4)
VIO
pipeline_gen.i_enable_vio 参数来启用。参数
i_publish_topic: true<bool> - 是否发布主题i_max_q_size: 2<int> - 设置 DAI 队列大小i_update_ros_base_time_on_ros_msg: false<bool> - 如果遇到系统时间偏移,请启用(例如,当系统时钟由外部控制时)i_get_base_device_timestamp: false<bool> - 控制获取的 DAI 时间戳是否与主机同步(时间戳本身仍与 ROS 时间对齐)i_run_sync_on_host: true<bool> - 是否在主机上同步消息i_imu_update_rate: 400<int> - IMU 消息的更新速率i_width: 640<int> - 图像宽度i_height: 400<int> - 图像高度i_fps: 60.0<float> - 图像帧率i_config_path: 'depthai_ros_driver_default.json'<string> - config.json 的完整路径,当使用默认值时,将使用 depthai_ros_driver/config/custom 中的配置i_override_local_transform: false<bool> - 是否覆盖本地变换,启用后,可以设置以下参数i_local_transform_x: 0.0<float> - X 位置i_local_transform_y: 0.0<float> - Y 位置i_local_transform_z: 0.0<float> - Z 位置i_local_transform_qx: 0.0<float> - 四元数的 X 分量i_local_transform_qy: 0.0<float> - 四元数的 Y 分量i_local_transform_qz: 0.0<float> - 四元数的 Z 分量i_local_transform_qw: 0.0<float> - 四元数的 w 分量
i_override_imu_extrinsics: false<bool> - 是否用其他值覆盖 IMU 外参i_imu_extr_x: 0.0<float> - X 位置i_imu_extr_y: 0.0<float> - Y 位置i_imu_extr_z: 0.0<float> - Z 位置i_imu_extr_qx: 0.0<float> - 四元数的 X 分量i_imu_extr_qy: 0.0<float> - 四元数的 Y 分量i_imu_extr_qz: 0.0<float> - 四元数的 Z 分量i_imu_extr_qw: 0.0<float> - 四元数的 w 分量
i_set_acc_bias: false<bool> - 覆盖默认加速度计偏差i_accel_bias: 9x0.0<vector<double>> - 加速度计偏差i_set_acc_noise_std: false<bool> - 覆盖加速度计的标准噪声i_acc_noise_std: 3x0.0<vector<double>> - 加速度计标准噪声i_set_gyro_bias: false<bool> - 覆盖默认陀螺仪偏差i_gyro_bias: 9x0.0<vector<double>> - 陀螺仪偏差i_set_gyro_noise_std: false<bool> - 覆盖陀螺仪的标准噪声i_gyro_noise_std: 3x0.0<vector<double>> - 陀螺仪标准噪声i_publish_tf: true<bool> - 是否同时发布 TF 坐标系i_frame_id: odom<string> - 消息的坐标系 IDi_child_frame_id: oak_parent_frame<string> - 子坐标系 IDi_covariance: 36x0.0<vector<double>> - 消息的协方差