多设备设置

发现 OAK 相机
MxID(唯一标识符)及其 XLink 状态。Python
1import depthai
2for device in depthai.Device.getAllAvailableDevices():
3 print(f"{device.getMxId()} {device.state}")Command Line
114442C10D13EABCE00 XLinkDeviceState.X_LINK_UNBOOTED
214442C1071659ACD00 XLinkDeviceState.X_LINK_UNBOOTED选择要使用的特定 DepthAI 设备
Python
1# 指定 MXID、IP 地址或 USB 路径
2device_info = depthai.DeviceInfo("14442C108144F1D000") # MXID
3#device_info = depthai.DeviceInfo("192.168.1.44") # IP 地址
4#device_info = depthai.DeviceInfo("3.3.3") # USB 端口名称
5with depthai.Device(pipeline, device_info) as device:
6 # ...指定要使用的 POE 设备
时间戳同步
DepthAI 2.24 引入了 Sync 节点,可用于同步来自不同流的消息,或来自不同传感器(例如 IMU 和彩色帧)的消息。有关更多详细信息,请参阅 Sync 节点。Sync 节点目前不支持多设备同步,因 此如果您想同步来自多个设备的消息,应使用手动方法。
点云融合