DepthAI v2 has been superseded by DepthAI v3. You are viewing legacy documentation.
此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 在 Script 节点中创建消息
  • 在主机上创建消息

消息

消息在链接的 节点 之间发送。节点之间通信的唯一方式就是相互发送消息。在左侧的目录(页面左侧)中,所有 DepthAI 消息类型都列在“消息”条目下。您可以点击它们以了解更多信息。

在 Script 节点中创建消息

DepthAI 消息可以在设备上由节点自动创建,也可以在 Script 节点内手动创建。在下面的示例中,代码取自 Script Camera Control 示例,其中 Camera Control 消息在 Script 节点内每秒创建一次,并发送到 ColorCamera 的输入(cam.inputControl)。
Python
1script = pipeline.create(dai.node.Script)
2script.setScript("""
3  # 创建消息
4  ctrl = CameraControl(1)
5  # 配置消息
6  ctrl.setCaptureStill(True)
7  # 从 Script 节点发送消息
8  node.io['out'].send(ctrl)
9""")

在主机上创建消息

也可以在主机计算机上创建消息,并通过 XLinkIn 节点发送到设备。RGB Camera ControlVideo & MobilenetSSDStereo Depth from host 代码示例完美地展示了此功能。在下面的示例中,我们删除了所有与展示如何从主机创建消息并通过 XLink 发送到设备无关的代码。
Python
1# 创建 XLinkIn 节点并进行配置
2xin = pipeline.create(dai.node.XLinkIn)
3xin.setStreamName("frameIn")
4xin.out.link(nn.input) # 连接到 NeuralNetwork 的输入
5
6with dai.Device(pipeline) as device:
7  # 创建输入队列,允许您向设备发送消息
8  qIn = device.getInputQueue("frameIn")
9  # 创建 ImgFrame 消息
10  img = dai.ImgFrame()
11  img.setData(frame)
12  img.setWidth(300)
13  img.setHeight(300)
14  qIn.send(img) # 将消息发送到设备