入门指南请选择您正在使用的设备OAK USB 摄像头OAK USB 摄像头是一系列使用 USB 进行供电和通信的摄像头。它们由 RVC2 芯片提供支持。阅读指南OAK PoE 摄像头OAK PoE 摄像头是一系列使用以太网进行供电 (PoE) 和通信的摄像头。它们由 RVC2 芯片提供支持。阅读指南OAK4 摄像头OAK4 摄像头具有增强的计算能力,并支持完全独立的运行。它们同时支持 USB 和 PoE 供电及连接。它们由 RVC4 芯片提供支持。阅读指南