PointCloudConfig
PointCloudConfig 是一个配置类,用于在 DepthAI 生态系统中调整点云生成设置。它允许用户配置稀疏性和变换矩阵等属性,这些属性对于根据特定应用程序需求定制点云数据至关重要。配置选项
- 稀疏性 (Sparsity):确定生成的点云是否应为稀疏的。稀疏点云可能会根据某些标准(例如深度值阈值)省略点,以减少数据量和处理需求。
- 变换矩阵 (Transformation Matrix):将变换矩阵应用于点云数据,从而实现旋转、平移和缩放,以将点云与世界坐标系或特定于应用程序的坐标系对齐。
用法
PointCloudConfig 可以精确控制点云数据的生成。以下是如何在 DepthAI 应用程序中配置和应用 PointCloudConfig 的示例:Python
Python
1import depthai as dai
2
3# 创建管道
4pipeline = dai.Pipeline()
5
6# 创建 PointCloud 节点
7pointCloud = pipeline.create(dai.node.PointCloud)
8
9pointCloud.initialConfig.setSparse(True) # 启用稀疏点云生成
10
11# 定义变换矩阵
12transformationMatrix = [
13 [1.0, 0.0, 0.0, 0.0],
14 [0.0, 1.0, 0.0, 0.0],
15 [0.0, 0.0, 1.0, 0.0],
16 [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
17]
18pointCloud.initialConfig.setTransformationMatrix(transformationMatrix) # 应用变换矩阵
19
20# 进一步的管道设置和执行...PointCloudConfig,将其设置为生成稀疏点云,并应用变换矩阵。然后将此配置应用于 DepthAI 管道中的 PointCloud 节点。功能示例
- 3D 对象定位: 调整变换矩阵以将点云与已知坐标系对齐,以实现精确的对象放置。
- 场景优化: 利用稀疏点云在大型或复杂场景中进行高效处理。
- 数据对齐: 应用变换矩阵以无缝集成点云数据与其他传感器数据或预先存在的 3D 模型。
参考
Python
class
depthai.PointCloudConfig(depthai.Buffer)
method
method
get(self) -> RawPointCloudConfig: RawPointCloudConfigRetrieve configuration data for SpatialLocationCalculator. Returns: config for SpatialLocationCalculator
method
getSparse(self) -> bool: boolRetrieve sparse point cloud calculation status. Returns: true if sparse point cloud calculation is enabled, false otherwise
method
getTransformationMatrix(self) -> typing.Annotated[list[typing.Annotated[list[float], FixedSize(4)]], FixedSize(4)]: typing.Annotated[list[typing.Annotated[list[float], FixedSize(4)]], FixedSize(4)]Retrieve transformation matrix for point cloud calculation. Returns: 4x4 transformation matrix
method
set(self, config: RawPointCloudConfig) -> PointCloudConfig: PointCloudConfigSet explicit configuration. Parameter ``config``: Explicit configuration
method
setSparse(self, arg0: bool) -> PointCloudConfig: PointCloudConfigEnable or disable sparse point cloud calculation. Parameter ``enable``:
method
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。