MobileNetSpatialDetectionNetwork
如何放置它
Python
Python
1pipeline = dai.Pipeline()
2mobilenetSpatial = pipeline.create(dai.node.MobileNetSpatialDetectionNetwork)输入和输出
用法
Python
Python
1pipeline = dai.Pipeline()
2mobilenetSpatial = pipeline.create(dai.node.MobileNetSpatialDetectionNetwork)
3
4mobilenetSpatial.setBlobPath(nnBlobPath)
5# 将忽略所有置信度低于50%的检测结果
6mobilenetSpatial.setConfidenceThreshold(0.5)
7mobilenetSpatial.input.setBlocking(False)
8# ROI的大小(值越小,读数可能越稳定)
9mobilenetSpatial.setBoundingBoxScaleFactor(0.5)
10# 最小/最大阈值。超出范围的值将设置为0(无效)
11mobilenetSpatial.setDepthLowerThreshold(100)
12mobilenetSpatial.setDepthUpperThreshold(5000)
13
14# 从StereoDepth节点链接深度信息
15stereo.depth.link(mobilenetSpatial.inputDepth)功能示例
空间坐标系
参考
class
depthai.node.MobileNetSpatialDetectionNetwork(depthai.node.SpatialDetectionNetwork)
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。