BenchmarkReport
消息详情
fps 节点处理消息的测量值,即每秒帧数 (FPS)。timeTotal 基准测试期间的总经过时间(以秒为单位)。numMessagesReceived: 在当前基准测试期间接收和处理的消息数量。latencies: 处理的每条消息的延迟列表(以秒为单位),有助于了解处理延迟的分布。averageLatency: 根据所有处理过的消息计算出的平均延迟(以秒为单位)。参考
class
dai::BenchmarkReport
variable
float fps
variable
float timeTotal
variable
float numMessagesReceived
variable
float averageLatency
variable
std::vector< float > latencies
function
BenchmarkReport()function
~BenchmarkReport()function
void serialize(std::vector< std::uint8_t > & metadata, DatatypeEnum & datatype)inline function
DatatypeEnum getDatatype()function
DEPTHAI_SERIALIZE(BenchmarkReport, Buffer::sequenceNum, Buffer::ts, Buffer::tsDevice, fps, timeTotal, numMessagesReceived, averageLatency, latencies)需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。