DynamicCalibrationResult
DynamicCalibrationResult 消息代表已完成的 动态校准 校准过程的输出。 它封装了新计算的校准、当前(先前)校准以及它们之间的差异——以及描述成功或失败的可读状态消息。本质上,它是动态重新校准工作流的最终产品。 它允许开发人员或自动化系统:- 比较旧的与新的校准参数,
- 定量评估改进,以及
- 决定是否将新校准应用于设备。
功能示例
参考
struct
dai::DynamicCalibrationResult
variable
std::optional< Data > calibrationData
Optional calibration result data.
variable
std::string info
Informational result message.
function
DynamicCalibrationResult()function
~DynamicCalibrationResult()inline function
DynamicCalibrationResult(const Data & data, std::string information)inline function
DynamicCalibrationResult(std::string information)function
void serialize(std::vector< std::uint8_t > & metadata, DatatypeEnum & datatype)inline function
DatatypeEnum getDatatype()function
DEPTHAI_SERIALIZE(DynamicCalibrationResult, calibrationData, info)struct
dai::DynamicCalibrationResult::Data
variable
dai::CalibrationHandler newCalibration
Calibration produced by dynamic calibration.
variable
dai::CalibrationHandler currentCalibration
Calibration present before dynamic calibration.
variable
CalibrationQuality::Data calibrationDifference
Per-metric comparison of new vs old calibration.
variable
double dataConfidence
function
DEPTHAI_SERIALIZE(Data, newCalibration, currentCalibration, calibrationDifference, dataConfidence)需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其 他问题。