ImageAlignConfig
ImageAlignConfig 消息为 ImageAlign 节点设置静态深度参数。示例用法:参考
class
dai::ImageAlignConfig
variable
uint16_t staticDepthPlane
Optional static depth plane to align to, in depth units, by default millimeters
function
ImageAlignConfig()function
~ImageAlignConfig()function
void serialize(std::vector< std::uint8_t > & metadata, DatatypeEnum & datatype)inline function
DatatypeEnum getDatatype()function
DEPTHAI_SERIALIZE(ImageAlignConfig, staticDepthPlane)需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。