CalibrationMetrics
CalibrationMetrics 消息是 动态校准 系统的一部分。它提供紧凑的数值分数,用于评估校准的准备情况和置信度。它旨在用于运行时监控和自动化逻辑(例如,决定何时重新校准或何时信任当前的校准状态)。关键字段
dataConfidence:0 到 1 之间的分数,描述当前收集的校准数据的优劣程度(观测值的有用性)。calibrationConfidence:0 到 1 之间的分数,描述对当前校准估计的置信度。
功能示例
CalibrationMetrics 会在 metricsOutput 上接收。参考
struct
dai::CalibrationMetrics
variable
double calibrationConfidence
variable
double dataConfidence
inline function
CalibrationMetrics()function
~CalibrationMetrics()inline function
DatatypeEnum getDatatype()function
void serialize(std::vector< std::uint8_t > & metadata, DatatypeEnum & datatype)function
DEPTHAI_SERIALIZE(CalibrationMetrics, calibrationConfidence, dataConfidence)需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。