ImgAnnotations
ImgAnnotations 存储可以渲染在 ImgFrame 之上的叠加层。每个注解都可以描述矢量图元——点、线段、折线、边界框或文本标签——以及颜色和粗细等样式信息。该消息由丰富帧的节点(例如,跟踪器叠加层)生成,也可以在发送数据回设备之前在主机上组合。将 ImgAnnotations 与 ImageManip 或 Script 节点一起使用,直接在设备输出上绘制诊断或用户界面元素。在主机上,您可以遍历注解列表,使用 OpenCV 或其他可视化库进行渲染。Reference
class
dai::ImgAnnotations
variable
std::vector< ImgAnnotation > annotations
variable
std::optional< ImgTransformation > transformation
function
ImgAnnotations()inline explicit function
ImgAnnotations(std::vector< ImgAnnotation > annotations)function
~ImgAnnotations()function
void serialize(std::vector< std::uint8_t > & metadata, DatatypeEnum & datatype)inline function
DatatypeEnum getDatatype()function
DEPTHAI_SERIALIZE(ImgAnnotations, Buffer::sequenceNum, Buffer::ts, Buffer::tsDevice, annotations, transformation)需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。